This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:CC1352R:关于 PHY ID 132 带宽的问题

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1528635/cc1352r-cc1352r-questions-regarding-the-phy-id-132-bandwidth

器件型号:CC1352R

工具/软件:

您好、  

我正在  使用 PHY ID 132 配置 CC1352R。 此 ID 提供了以下 规格

数据速率:200kbps
通道 0 FEQ:902.4MHz
频道数:64
信道间隔:400kHz。

 考虑到他们、我有两个问题:

-使用此 PHY ID 的每个通道的 6 dB 带宽是多少? 我在文档中找不到此信息。
-是否可以更改任何配置以增加信道间隔并实现每个信道大于 500kHz 的带宽? 我愿意牺牲通道数量、但无法更改通道 0 的数据速率或频率。

谢谢