This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-XDS110ET:关于 LaunchPad 连接器的问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110, LP-EM-CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1532399/lp-xds110et-question-about-launchpad-connector

器件型号:LP-XDS110ET
主题中讨论的其他器件:LP-XDS110LP-EM-CC2340R5

工具/软件:

您好!  

我喜欢 LP-XDS110、并计划在我的第一轮 PCB 上复制我的 CC2340LaunchPad 接头、在我开发时继续使用调试器。  

 我的问题是:是否需要 XDS_BoardID_SCL 和 SDA? 我必须假设不需要、但 CCS 的调试器可能需要它

在 LP-XDS110 上、它连接到 MSP432 的 I2C

在 LaunchPad 上、它连接到保存 boardID 的分立式闪存芯片。  

理想情况下、我希望在我的设计中将这些引脚保留为无连接。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在 LP-EM-CC2340R5 上、SCL/SDA 在接头上具有 DNM 线路。

    因此包含起来可能并不重要。

    我通知了一位硬件专家进一步评论。

    谢谢、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    正如 Toby 提到并且您怀疑的那样、最终设计不需要这两个引脚。  

    这两个引脚确实连接到小型 I2C 存储器、可将该板识别为 LP-EM-CC2340R5 开发套件。  

    希望这对您有所帮助、

    Rafael