This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1311P3:LP-CC1311P3

Guru**** 2647415 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1533195/lp-cc1311p3-lp-cc1311p3

部件号:LP-CC1311P3
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

您好、

在标准 CSS 调试会话期间,我收到了下一个会话

SmartRF

SmartRF FlashProgrammer 2

在手册中查找、但没有找到这种情况。

此致

Marek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    在 CCS 请求更新调试探针 (XDS110) 上的固件后、此操作是否会失败? 如果是、调试探针本身可能没有正常工作的软件。

    如果没有、我会尝试批量擦除 CC1311。 很遗憾、闪存编程器不支持该器件。 请使用 Uniflash。

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    在调试探针的 fwu 期间没有发生此错误。
    您能否建议如何使用 Uniflash 来擦除/解锁目标?

    此致

    Marek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    在 UniFlash 中、选择正确的器件后、您可以转到Settings & Utilities选项卡、然后在Manual Erase SELECT 下Erase entire flash (You must reconnect to the target afterwards)Erase Entire Flash

    此致、

    Zack