This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311P3:CC1311P3 谐波问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1311P3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1536406/cc1311p3-cc1311p3-harmonics-issue

器件型号:CC1311P3

工具/软件:

尊敬的团队:  

在我的设计 CC1311P3 中、我会遇到谐波问题。

我 正在使用  BPF-A475+  应用中的带通滤波器、工作范围为  400–470MHz  频率范围。

根据数据表、我预计超过通带的谐波会有明显衰减。 然而、在我的测试中、我观察到了  二次至五次谐波频率下的抑制最小  衰减看起来低于数据表中指定的值。

我附上了一个显示滤波器在系统中的位置的功能图、以及一个比较预期衰减水平与观察到的衰减水平的表格。

请告诉我分享原理图以供审核的电子邮件 ID、并告知我们所做的更正。

此致、

Gowthaman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gowthaman

    对于射频路径、您遵循了哪种 TI 参考设计?

    CC1311P3 在设计时未考虑 2W 输出、并且 与该供应商讨论了另一个供应商的 BPF 需求的性能。 我建议先使用 VNA 仔细检查滤波器响应。

    但是、TQP7M9106 的输出似乎也很低(根据提供的信息);您是否还确认了 2W PA 的(传导)输入/输出性能?

    此致、

    Zack