Other Parts Discussed in Thread: CC1311P3, LP-CC1311P3
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1311P3 工具/软件:
您好、
我们将继续使用“CC1311P3:配置支持“线程提出此查询。
我们尝试在远距离模式下以 400.2MHz 频率从 LP-CC1311P3 进行传输 (FEC - 0x8 — 使用卷积编码)。
我们只需要卷积编码、而不需要 DSSS。 因此、我们配置了 HW_REG_OVERRIDE (0x505C、0x0000)
使用此配置时、我们遇到了以下错误。

请告诉我们如何仅为 359 –430MHz 频率范围启用卷积编码。
谢谢!