This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311P3:无需 DSSS 即可为 359 –430MHz 提供卷积编码支持

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1311P3, LP-CC1311P3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1536362/cc1311p3-convolutional-coding-support-for-359-430mhz-without-dsss

器件型号:CC1311P3

工具/软件:

您好、

我们将继续使用“CC1311P3:配置支持“线程提出此查询。

我们尝试在远距离模式下以 400.2MHz 频率从 LP-CC1311P3 进行传输 (FEC - 0x8 — 使用卷积编码)。

我们只需要卷积编码、而不需要 DSSS。 因此、我们配置了 HW_REG_OVERRIDE (0x505C、0x0000)

使用此配置时、我们遇到了以下错误。

请告诉我们如何仅为 359 –430MHz 频率范围启用卷积编码。

谢谢!