Other Parts Discussed in Thread: CC1200
工具/软件:
您好:
我尝试使用两个 CC1200 无线电及其开发套件运行一些 RX 灵敏度测试。 目的是重新创建数据表上指定的灵敏度。
一个 CC1200 用于数据包 TX、另一个用于数据包 RX。 它们与同轴电缆和中间的不同衰减器连接(使用 VNA 检查这些衰减器的值)。 我们监控数据包 RX 并测量超过 30000 个发送数据包在 1% BER 下的接收器灵敏度。
数据包传输设置如下:
- 频率:920.599MHz
- 符号速率:100ksps
- 数据速率:100kbps
- RX BW 208.33kHz
- 调制:2-GFSK
- 偏差:49.89 kHz
- TX 功率:–40dBm
- 固定长度数据包 TX、可穿透 3 字节、32 位同步字、3 字节有效载荷和 CRC
数据表指出、此设置下的灵敏度为–107dBm。 但是、在–40dBm 的 TX 功率(显示在智能射频上)和 57.6dB 的线路内衰减(使用 VNA 测量衰减器和电缆损耗)下、我们将达到 1% BER 灵敏度限制、因此我们的接收器灵敏度约为–97.6dBm。

我想知道我们的测量值如何明显低于数据表规格。
- 数据包 TX 功率是否真正为–40dBm? 如果不是、那么测量它的最佳方法是什么、因为它传输速度如此快
- TI 如何测量灵敏度? 他们是否将 RSSI 值作为 RX 灵敏度? 还是用其他方法测量?
- 我们可以采取哪些措施来提高 灵敏度?
谢谢、
Elaine