This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:使用两个 CC1200 无线电进行分组 RX 灵敏度测试

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1535565/cc1200-packet-rx-sensitivity-testing-with-two-cc1200-radios

部件号:CC1200

工具/软件:

您好:

我尝试使用两个 CC1200 无线电及其开发套件运行一些 RX 灵敏度测试。 目的是重新创建数据表上指定的灵敏度。

一个 CC1200 用于数据包 TX、另一个用于数据包 RX。 它们与同轴电缆和中间的不同衰减器连接(使用 VNA 检查这些衰减器的值)。 我们监控数据包 RX 并测量超过 30000 个发送数据包在 1% BER 下的接收器灵敏度。  

数据包传输设置如下:

  • 频率:920.599MHz
  • 符号速率:100ksps
  • 数据速率:100kbps
  • RX BW 208.33kHz
  • 调制:2-GFSK
  • 偏差:49.89 kHz
  • TX 功率:–40dBm
  • 固定长度数据包 TX、可穿透 3 字节、32 位同步字、3 字节有效载荷和 CRC

数据表指出、此设置下的灵敏度为–107dBm。 但是、在–40dBm 的 TX 功率(显示在智能射频上)和 57.6dB 的线路内衰减(使用 VNA 测量衰减器和电缆损耗)下、我们将达到 1% BER 灵敏度限制、因此我们的接收器灵敏度约为–97.6dBm。  

我想知道我们的测量值如何明显低于数据表规格。  

  • 数据包 TX 功率是否真正为–40dBm? 如果不是、那么测量它的最佳方法是什么、因为它传输速度如此快
  • TI 如何测量灵敏度? 他们是否将 RSSI 值作为 RX 灵敏度? 还是用其他方法测量?
  • 我们可以采取哪些措施来提高 灵敏度?

谢谢、

Elaine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为清晰起见、这是 RX 测试设置图

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elaine:

    数据包 TX 功率是否真正为–40dBm? 如果不是、那么衡量它的最佳方法是什么、因为它传输速度如此之快

    在–40dBm 下、Tx 功率可能因器件而有很大差异。 要测量设备传输的功率、您可以使用 Studio 中的未调制连续 Tx 模式通过频谱分析仪测量输出功率。 因此应考虑电缆损耗。

    ] TI 如何测量灵敏度? 他们是否将 RSSI 值作为 RX 灵敏度? 还是用其他方法衡量?

    为了测量灵敏度、使用信号发生器在 特定功率等级下传输数据包、直到达到 PER/BER 限制。 RSSI 值不用作灵敏度。 灵敏度由信号发生器输出功率加上达到 PER/BER 限制的电缆损耗定义。

    我们可以做些什么来提高 灵敏度?

    根据 所接收数据包的 RSSI 读数、Rx 器件的实际接收功率似乎约为–107dBm、因此器件的灵敏度似乎没有问题。 我建议您使用频谱分析仪测量 Tx 功率、以验证发送的实际功率、或使用信号发生器来获得更精确的输出功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、在使用频谱分析仪测量数据包 TX 功率后、我的 TX 功率为–47.44dBm、内联衰减为–57.6dBm、我们在 100kbps 下的 CC1200 灵敏度约为–105.04dBm、其中数据表为–107dBm。 我想仔细检查这是否在不同器件之间的可接受变化范围内