This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1311P3:CC1311P3

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-CC1311P3, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1536802/lp-cc1311p3-cc1311p3

部件号:LP-CC1311P3
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

收到了有关 LP-CC1311P3 上 SKY13317-373 信号控制的问题。

我使用 SmartStudio 以+14dBm 和+20dBm 发送信号 、无法看到有效的信号 DIO_29 和 DIO_30。

  SmartStudio 是否驱动了这些引脚?

此致

Marek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    您能解释一下您的设置以及您希望如何驱动引脚吗? 您预期的输出是什么?

    此致、
    Theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在 LP-CC1311P3 的快速入门指南中、 DIO029 和 DIO030 标记为 RF_SW

    在原理图 CC1311-P3EM-7XD7793-PA915 上、这些引脚与 RF_SWITCH 一致

    I setup  

    下一页

    我预计会看到 DIO_29/DIO_30 发生变化。 因为我要启用/禁用 HighOutputPower。

    此致

    Marek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marek:

    感谢您提供详细信息。 我现在了解您正在努力实现的目标。

    在 SmartRF Studio 中、不会针对每个 TX 数据包重新初始化无线电。 这意味着您始终会看到高 PA 配置中的引脚设置。 您可以在 SmartRF Studio 的“Settings"->"Custom Target“ Target Configuration"“ Configuration"下“下检查 PIN 配置。




    如果您禁用高 PA、您将始终看到低 PA 配置中的引脚。



    若要查看发送的每个数据包的更改、您可以使用 SDK 中的数据包 TX 示例。 在那里、应用会发送周期性数据包并在两者之间转换为空闲(使无线电内核断电)。 如果您在 SysConfig 中配置高 PA、您将看到、对于发送的每个数据包、路径都设置为高 PA(DIO29 低电平;DIO30 高电平)。

    此致、
    Theo