This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311P3:RX 的动态频率更新

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1311P3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1539004/cc1311p3-dynamic-frequency-update-for-rx

器件型号:CC1311P3

工具/软件:

您好、

我们将 CC1311P3 用于数据包长度不受限制的连续 RX 模式。

我们想更改 RX 中心频率、并遵循下面提到的一组序列。 但频率变化未生效。 如果我们需要采取不同的做法、请告知我们。

设置 1:

  1. rfPostHandle = RF_runCmd (rfHandle、(RF_Op*)&RF_cmdPropRxAdv_CST、RF_PriorityNormal、&ReceivedOnRFcallback、RF_EventRxEntryDone);

  2. /*取消正在执行的命令*/
    RF_CancelCmd (rfHandle、rfPostHandle、1);

  3. RF_postCmd (rfHandle、(RF_Op*)&RF_cmdPropRadioDivSetup_CST_ABOVE_430、RF_PriorityNormal、NULL、0);

  4. RF_postCmd (rfHandle、(RF_Op*)&RF_cmdfs_cst、RF_PriorityNormal、NULL、0);

第 2 组:

  1. rfPostHandle = RF_runCmd (rfHandle、(RF_Op*)&RF_cmdPropRxAdv_CST、
    RF_PriorityNormal、&ReceivedOnRFcallback、
    RF_EventRxEntryDone);

  2. /*取消正在执行的命令*/
    RF_CancelCmd (rfHandle、rfPostHandle、1);

  3. 已触发更新自定义对讲机 DIV 设置 DB、后跟以下 CMD

    RF_CONTROL (rfHandle、RF_CTRL_UPDATE_SETUP_CMD、0);

  4. rfHandle);

第 3 组:

  1. rfPostHandle = RF_runCmd (rfHandle、(RF_Op*)&RF_cmdPropRxAdv_CST、RF_PriorityNormal、&ReceivedOnRFcallback、RF_EventRxEntryDone);

  2. /*取消正在执行的命令*/
    RF_CancelCmd (rfHandle、rfPostHandle、1);

  3. RF_Close (rfHandle);

  4. RF_Params_init (&rfParams);

  5. rfHandle = RF_open (&rfObject、&RF_prop_cst、(RF_RadioSetup*)&RF_cmdPropRadioDivSetup_CST_ABOVE_430、&rfParams);

请告知在运行时自定义配置要遵循的确切顺序。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theiv:

    使用 SET 2 时、您是否随后使用 CMD_FS 启动频率合成器?  

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    我们已经尝试使用 CMD_FS 启动频率合成器、也没有启动频率合成器。 在这两种情况下、频率变化均未生效。

    请告知我们要使频率更改生效应遵循的建议顺序。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theiv:

    您是否在 CMD_FS 上看到任何普通状态代码(或任何其他状态代码,因此会看到这些代码):

    如果频率变化未生效、我假设我们看到的状态不同于 0x3400?

    此致、

    Arthur