This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-XDS110ET:使用 LP-XDS110ET 和 uniFlash 工具发出 MSP430FR6047 和 MSP430F5528 编程命令

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110ET, MSP430F5528, UNIFLASH, MSP430FR6047, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1539503/lp-xds110et-issues-programming-the-msp430fr6047-and-the-msp430f5528-using-the-lp-xds110et-and-the-uniflash-tool

器件型号:LP-XDS110ET
主题中讨论的其他器件:MSP430F5528UNIFLASHMSP430FR6047MSP-FET

工具/软件:

我尝试 使用 LP-XDS110ET 编程器/调试器和 uniFlash 工具对 2 个控制器 MSP430FR6047 和 MSP430F5528 进行编程。 我遇到的问题是、插入时会产生完全不同的程序板、如下图所示:

我已包含设置的图像。 我正在使用  LP-XDS110ET、通过 USB 连接到笔记本电脑、并通过 MSP430FR6047 和 MSP430F5528 芯片与电路板进行 JTAG 连接。

当我插入  LP-XDS110ET 时、我还会将这些块视为我的驱动器。  

如果我尝试手动选择我的控制器、选择任何 USB 集线器并加载映像、它会给我这个错误、说:“初始化仿真器时出错:未找到 USB FET “。 我在下面包含了错误的图像。

错误:

我已经尝试插入板 2 不同的计算机与安装 uniflash ,我看到相同的事情.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    XDS110 不支持编程 MSP430 代替。  

    它是对方案的支持 MSPM0 代替。

    此致、

    现金好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您建议使用哪个程序员对 MSP430 控制器进行编程?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP-FET