Other Parts Discussed in Thread: CC1314R10
主题:CC1314R10 中讨论的其他器件
工具/软件:
就像它对 CC1312R1 一样、其中 0x5003xxx 映射到闪存中的最后一个扇区。
如果 CC1314R10 未启用、则如何在自定义引导加载程序中配置 CCFG 寄存器(例如:IEEE-MAC) 、不使用 TI ROM 引导加载程序接口。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: CC1314R10
工具/软件:
就像它对 CC1312R1 一样、其中 0x5003xxx 映射到闪存中的最后一个扇区。
如果 CC1314R10 未启用、则如何在自定义引导加载程序中配置 CCFG 寄存器(例如:IEEE-MAC) 、不使用 TI ROM 引导加载程序接口。
尊敬的 Dennis:
CCFG 始终是闪存中的一个区域、刷写新映像时可以覆盖它。
请看一下该主题: CC1314R10:我可以在不刷写 cfg 区域的情况下重新刷写吗? 和参考的 TRM 部分。
如果有未决问题、请帮助我逐步描述您希望实现的目标。
此致、
Theo
尊敬的 Theo:
感谢您的信息。
我尝试 使用设置 IEEE-MAC 将 FW 从 CC1312R1 迁移到 CC1314R10。
在 CC1312R1 中、CCFG_BASE 为 0x50003000、并映射到 MAIN 闪存 (352k 闪存的最后 8k) 中的 0x56000。
“IEEE-MAC"(“(偏移(偏移 0x1FC8) 可通过应用固件中 0x57FC8 中的“Flashprogram"进行“进行设置。
对于 CC1314R10、 CCFG_BASE 为 0x5000000、可以映射到 MAIN 闪存中的任何页面、例如 CC1312R1?
如果未锁存、如何如 CC1312R1 中所示对 IEEE-MAC 进行编程 、无需使用 ROM 引导加载程序。 (我已使用 ROM 引导加载程序成功配置 CCFG)
此致、
Dennis
尊敬的 Dennis:
您可以在 TRM: https://www.ti.com/lit/ug/swcu194/swcu194.pdf 第 11.2 节中找到 CC1314R10 的 CCFG 定义。
下表列出了偏移量:

此致、
Theo