This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1314R10:UID

Guru**** 2648525 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1314R10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1542371/cc1314r10-uid

器件型号:CC1314R10


工具/软件:

尊敬的团队:

使用使用使用十六进制文件编程的 CC1314R10 微控制器。 我需要每个芯片的唯一标识符 (UID) 才能手动输入到我们的库存系统中。 TI 能否提供这些芯片的 UID 列表、最好是以映射到批号或其他标识符的数字格式(例如 CSV)提供?

谢谢你。

-标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    为此、您需要先读取芯片、然后才能使用 dieID。

    此致、
    Theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。  

    我们是否有与客户分享的程序?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    没有具体的工具。  

    芯片 ID 是 FCFG 结构的一部分、您可以在 TRM:https://www.ti.com/lit/ug/swcu194/swcu194.pdf 中看到地址及其包含的内容 


    您需要读取并连接四个标记行、这将为您提供模具 ID。

    读取存储器的一种方法是 CCS 中的“Debug -> memory Overview“、其中可以导航至 FCFG 地址并将其读出。  
    程序取决于对他们最方便的事情。

    此致、
    Theo