This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:SEGGER JLINK 不用作 CCS 20.1.0 中的调试平台

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1541754/cc1312r-segger-jlink-doesn-t-work-as-a-debug-platform-in-ccs-20-1-0

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他部件:SEGGER

工具/软件:

如果您在项目设置中选择了 SEGGER jlink

 

然后、调试页面显示没有任何有用的内容

我可以看到它正在尝试访问 JLink 调试器、因为 LED 指示灯闪烁而无法连接 — 99%的用户可以确定设置不正确

如果我在将连接设置为 cJTAG 后使用 JFLash 或 Ozone ( Segger tools ),所有的工作都完美无瑕

为什么 CCS 这么垃圾、让您可以选择使用它、但不支持它

随机挑选另一个、显示了更多我们不支持此消息的情况。 UART 连接与 Segger One 相同

它不像 Segger 已经不存在很长一段时间了,他们的工具通常可以工作  

我不再打算将 TI 开发板用作调试器、因为这只是垃圾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我刚刚尝试使用 CCS 20.2.0、它开箱即用...

    您是否尝试使用 Launchpad 或您自己的目标板?

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    定制板

    我知道硬件都很好、因为它与外部的 SEGGER 工具一起工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    请您使用进行测试  CCS 中完成 20.2.0.

    如果有问题、我们想进一步调查、但由于它开箱即用、我们需要更多详细信息来了解您的案例中的问题。

    谢谢您、
    Theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、已经启动了 1312 的另一个工程、不得不使用 JLink Box、我确实可以 正常工作、但我认为 CCS 没有正常工作

    我忘记了该工具的 targetConfigs 配置 — 可能是因为我觉得在项目设置页面中留空更符合逻辑,但我想这只是我的看法!

    我不明白的是为什么 CCS 将目标设置为 JTAG 而不是 cJTAG、它需要它才能工作(因此不正确是为什么它在我猜对其他项目之前不起作用)

    显然、有足够的选项可以让您知道无论默认设置是“可能“错误的、但至少要为基本设置选择接口模式、因为我在这里使用连接到 JLink 盒的单个 CC1312 会更有帮助

    如果您花更多时间处理这些内容、可能会更明显、但鉴于您在启动和使用 LaunchPad 电路板时基本上不需要浏览该屏幕、并且在使用 TI 调试器时、工程设置屏幕中会显示一些设置、这并不像 IMHO 那样直观。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您再次尝试、我很高兴听到您现在可以成功连接。

    我理解您对“Debug"选项“选项卡中没有清晰的信息感到沮丧。

    我将转发您的反馈、如果您遇到其他问题、请再次联系。

    此致、
    Theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外  、根据 software-dl.ti.com/.../ccs_debug-main.html 刚刚找到该页面并在 CCS 中实际进行调试、该屏幕上没有启用 JLink 的测试连接选项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您有多个设备时、我应该在哪里设置 JLink 序列号?

    每次您尝试运行闪存或调试操作时、都必须确认 JLink 对话框以选择连接了多个调试器、这很繁琐

    这些对话框和配置选项不适合使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我看到您正尝试从工程访问调试器属性、JLink 连接类型有一个小错误。 我们将在定于 8 月底发布的下一个版本中解决此问题。

    解决方法是首先启动调试器、然后在“线程“视图中右键点击 CPU、选择“Properties..."</s>“ 打开同一对话框的上下文菜单项。

    此致、
    Patrick