This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:不能入睡?

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1125, CC1101, BOOSTXL-CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1531707/cc1125-not-going-to-sleep

部件号:CC1125
主题: CC1101

工具/软件:

是否有任何因素会阻止 CC1125 在接收到 SPWD 选通时进入睡眠状态?

对于为了在睡眠期间实现最低功耗、微控制器接口线路应处于哪些状态、有没有任何指导?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有与进入睡眠模式相关的已知问题。 你怎么知道你不是在睡觉?

    我知道对于 CC1101、在 GDO 引脚设置为“HW 为 0“的情况下、给出了 SLEEP 模式的数据表编号

    您可以尝试将它们设置为 HW0 或 HIGHz

    请显示 SPWD 选通的 SPI 图+ GDOx 图、并将 GDOx 编程为输出 CHIP_RDYn。

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道 它是否进入睡眠状态。

    然而、AIUI 在上电或手动复位后、它应处于空闲状态、因此功耗是 1.3mA 的典型值。

    因此、 在这种状态下发送 SPWD 选通应该会下降至最大 1uA、我看不到这一点。

    它位于定制电路板上、无法仅测量 CC1125 电流、但 1mA 压降应该很明显。

    定制电路板非常紧凑、因此使用 SPI 布线很棘手。


    我有一个 BOOSTXL-CC1125 板、但不提供用于监控 CC1125 电流的任何位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    监测  CHIP_RDYn 信号是了解器件是否处于睡眠状态的理想方法。 如果该信号为 1、则 晶体未运行、器件处于睡眠状态。

    如果您在器件处于睡眠状态时未测量适当的电流消耗、我猜是您的电路板上的其他器件会消耗电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您在器件处于睡眠状态时未测量适当的电流消耗、我猜您的电路板上还有其他元件会绘制电流。

    当 CC1125 从空闲状态变为睡眠状态时、我应该仍然看到电流发生变化。

    我没有看到这种变化

     在没有  SPWD 选通的情况下、CC1125 上电或复位后是否可以直接进入睡眠状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、这是不可能的(如用户指南中的状态图所示)

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实上 — 因此怀疑 CC1125 没有进入睡眠。

    BTW、此处数据表没有帮助:

    我认为“关闭电源并保留“意味着睡眠?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这意味着睡眠。

    遗憾的是、当您无法测量任何 GPIO 信号来验证器件实际处于什么状态时、我在这里无法进一步帮助您。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我以后要回到这里。。。。