Other Parts Discussed in Thread: CC1125, CC1101, BOOSTXL-CC1125
主题: CC1101、
工具/软件:
是否有任何因素会阻止 CC1125 在接收到 SPWD 选通时进入睡眠状态?
对于为了在睡眠期间实现最低功耗、微控制器接口线路应处于哪些状态、有没有任何指导?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: CC1125, CC1101, BOOSTXL-CC1125
工具/软件:
是否有任何因素会阻止 CC1125 在接收到 SPWD 选通时进入睡眠状态?
对于为了在睡眠期间实现最低功耗、微控制器接口线路应处于哪些状态、有没有任何指导?
我不知道 它是否进入睡眠状态。
然而、AIUI 在上电或手动复位后、它应处于空闲状态、因此功耗是 1.3mA 的典型值。
因此、 在这种状态下发送 SPWD 选通应该会下降至最大 1uA、我看不到这一点。
它位于定制电路板上、无法仅测量 CC1125 电流、但 1mA 压降应该很明显。
定制电路板非常紧凑、因此使用 SPI 布线很棘手。
我有一个 BOOSTXL-CC1125 板、但不提供用于监控 CC1125 电流的任何位置。