Other Parts Discussed in Thread: CC1310
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1310工具/软件:
您好、
在我们的项目中、我们计划使用 CC1310。 我们需要以 4Mbps 的速率将数据从外部器件传输到 MCU。
我们担心 MCU 如何处理高速数据、尤其是考虑到 CC1310 的内部 RAM 只有 20KB。 具体而言、如何使用如此有限的内部存储器通过射频管理和传输 500 KB 的数据?
您能否说明如何高效地处理此数据流?
谢谢、
此致、
Veerappan P.