This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:有关使用 CC1310 处理 4Mbps 数据传输的说明

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1541846/cc1310-clarification-on-handling-4-mbps-data-transfer-with-cc1310

器件型号:CC1310


工具/软件:

您好、

在我们的项目中、我们计划使用 CC1310。 我们需要以 4Mbps 的速率将数据从外部器件传输到 MCU。

我们担心 MCU 如何处理高速数据、尤其是考虑到 CC1310 的内部 RAM 只有 20KB。 具体而言、如何使用如此有限的内部存储器通过射频管理和传输 500 KB 的数据?

您能否说明如何高效地处理此数据流?

谢谢、

此致、

Veerappan P.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Veerapan:  

    这种高速 PHY 可在动态数据可用时立即传输、例如音频。

    如果您查看以下使用 5mbps PHY 的产品: https://www.ti.com/lit/ug/swru250m/swru250m.pdf

    您可以看到它只有 24KB 的 RAM:

    因此、借助中断和 RTOS 基元、您可以高效处理音频数据包(如我的示例中所示)、以便在从音频编解码器接收到这些数据包后立即进行发送。

    此致、

    Arthur