This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:TX 电流消耗

Guru**** 2560380 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1536151/cc1352p-tx-current-consumption

器件型号:CC1352P


工具/软件:

您好!  

我们正在尝试测试 20dBm 下的 TX 电流消耗、发现不同通道上的电流不同。  

您会看到相同的结果吗? 原因是什么? 是否匹配平坦度? 但是、我们测试了 125k 和 1M PHY、但其趋势不同。  

测试环境、具有能量跟踪+外设的 CC1352P-2 LP。  

将射频路径转到 SMA 并添加加载器。  

125k 编码 PHY。  

BR。 Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个问题与 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1536123/cc1352p-current-differ-between-different-channels 重复

    请关闭另一个。  

    BR。 Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    仍然没有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Albin、Simon、

    请为延误道歉;我被几次升级所阻碍。  

    我不能完全肯定我是否完全理解眼前的问题。

    由于图像分辨率较低、我不一定能看到捕获的电流波形的时序跨度、但是、如果 PDU 在两种速度之间相同、数据包以 1Mbps 的速度传输的速度将比 125kbps 的速度快得多。 这将说明 125kpbs 电流消耗曲线上的平台更长和平坦。  

    请确认您的测量结果是否正确。  

    希望这对您有所帮助、

    Rafael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Desouza:

    问题实际上出在每个通道之间。 对于这两幅图像、都可以看到 4 个峰值。 其中 3 表示芯片在 BLE 的 367/38/39 通道中进行广播。 广告采用相同的 TXpower。 因此、从理论上讲、我认为电流应该非常相似。 但从图中可以看出、实际变化有点大。