This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC1312PSIP:如何使用 915MHz 频带启用网状网络功能?

Guru**** 2555040 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312PSIP, CC3200AUDBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1543237/lp-em-cc1312psip-how-can-i-enable-the-mesh-network-function-with-915mhz-band

器件型号:LP-EM-CC1312PSIP
Thread 中讨论的其他器件:CC1312PSIPCC3200AUDBOOST

工具/软件:

尊敬的支持团队:

我们希望启用网状网络功能、并将 915MHz 频带的射频输出信号用于 此评估板的应用。

您是否可以帮助重新建议如何实现这些目标? SDK 中我们可以使用哪种示例? 我们是否应该将 EVB 上的低通滤波器 (L1/C1) 的值替换为 915MHz 的新值?

顺便说一下、如果我们想在设计中应用一个音频编解码器、我们是否可以使用此模块添加音频功能? 我们可以使用什么控制引脚/接口? 请给出建议。

感谢您的支持和帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    网状网络的 Out 软件栈是 Wi-SUN 栈。
    您可以在此处找到有关网络设置的培训: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AQ43bVrHhe7o7BTHhal9Cw__com.ti.SIMPLELINK_ACADEMY_CC13XX_CC26XX_SDK__AfkT0vQ__LATEST 

    如需更多堆栈或网关功能介绍、您可以另外按照 Wi-SUN 培训的其余部分进行操作。

    作为音频的连接协议、我希望您计划使用 I2S 接口。

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致、
    Theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theo:

    关于我们应用的 915MHz 处的射频输出信号、我们是否需要替换 EVB 上低通滤波器 (L1/C1) 的电流值

    新产品? 我们是否可以通过 SDK 工具调整频带?

    谢谢!

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    从参考设计原理图中、您可以移除电路板上的 LPF、因为这些 LPF 对于 915MHz 运行是可选的。 但是、如果更容易、只需调整频带。

    我怀疑如果为 915MHz 移除滤波器、您可能会获得稍高的输出功率/效率(由于该频段的射频匹配要求)、但同样、它是可选的。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zack、

    感谢您的反馈。

    关于 音频功能的连接协议、您可以告知哪些控制引脚用于 I2S 接口吗?  

    我们如何在编解码器 IC 和模块之间进行硬件连接?

    此致、

    Aaron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aaron、

    有关 I2S 接口的详细信息、请参阅  第 24 款  和  SWCU185  (CC13x2、CC26x2 SimpleLink 无线 MCU 技术参考手册) https://www.ti.com/lit/swcu185 ( 第 24.8.1 节 是查看前几个子部分后的良好参考)。

    第 13.3 款 和  第 13.8 款  提供附加信息:

    13.3 I/O 映射和配置

    MCU IOC 可以将 GPIO、SSI、UART、I2C 和 I2S 等许多外设模块映射到任何可用的 I/O。 JTAG 功能仅限于特定的 I/O 引脚。 每种类型的外设信号都有一个唯一的端口 ID、该端口 ID 可以分配给所选的 I/O 引脚(称为 DIO)。 表 13-3 列出了不同的 portID 信号

    i2secho https://dev.ti.com/tirex/上提供了 CC1312PSIP LaunchPad 的示例 、搜索“I2S"并“并导航并导航至)SimpleLink CC13xx 26xx SDK -> Examples -> Development Tools -> CC1312PSIP LaunchPad -> TI Drivers

    老实说、I2C 硬件我目前没有太多经验。 在i2secho示例中  CC3200AUDBOOST BoosterPack (https://www.ti.com/tool/CC3200AUDBOOST) 的 文档、因此我建议先查看和/或音频编解码器 IC 的建议参考设计、作为起点。

    此致、

    Zack