Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH、CC2650、 CC1352P
工具/软件:
您好、
我使用的是 CCS 20.0.2。 我基于 Wi-SUN CoAP 节点构建一个工程、并将其编程为 CC1352P7 来解决问题。
当我使用 Uniflash 并尝试使用.hex 文件(在 Release 路径中提供)刷写时、收到以下错误:
【信息】Cortex-M3_0:GEL 输出:板复位完成。
[info] Cortex-M3_0:command=20 -- addr=0x00001040 -- length=0x00001000
【错误】Cortex-M3_0:文件加载器:内存写入失败:std:exception
我当时使用的是 Uniflash 8.8.0、也尝试了 9.1.0、但错误仍然存在。
如何解决此问题?
此致、
Eduardo。