This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC110L:灵敏度测试方法

Guru**** 2867020 points

Other Parts Discussed in Thread: CC110L, CC1101, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1548323/cc110l-sensitivity-test-method

部件号:CC110L
主题中讨论的其他器件: CC1101CC1120

工具/软件:

您好、  

在 CC110L 的数据表中、灵敏度标准位于 PER 下。 对于 PER、其应低于特定的数据包长度。  

其他 CC 器件使用 BER。  

您能解释一下、这种灵敏度的测试方法是什么?  

谢谢。  

BR。 Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albin:

    给出了 Rx 灵敏度测试的基本测试程序  第 6.1 节 和  第 7.1 节 一半  SWRA370  (CCxxxx 器件的基本射频测试) https://www.ti.com/lit/swra370

    通信标准有时会指定 BER、因此 Rx 灵敏度性能有时以该格式提供,以便客户更轻松地进行评估 — 根据具体标准,最新器件在数据表中列出了组合。  由于大多数无线电系统使用数据包、因此 CC110L 的测量单位为 PER(然后根据 PER 计算 BER)。

    根据可轻松 用于直接计算 BER、请参阅:   

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需将 PER 转换为 BER、基本上您有一个数据包因位错误而无法使用、除非您有某种错误更正。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zack、  

    只需阅读 Torstein 的回复,每一个测试与“使用一个 3 字节的有效载荷“

    这是我要确认的答案。  

    我还要求客户使用 3B 有效载荷进行测试。  

    一致并感谢!

    BR。 Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Albin、CC1120 已经过 3 字节有效载荷、无长度字节等测试、但不确定 CC1101 系列是否如此。 Zack、检查用于 CC1101 测试的旧设置、我相信出于某种原因使用了 20 字节有效载荷。