This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:如果定义了 APP_HDR_LOC 或 PERSISTE_HDR_LOC、BIM 代码不会进行#39;t 编译

Guru**** 2644735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1550308/cc1312r-bim-code-doesn-t-compile-if-you-define-app_hdr_loc-or-persist_hdr_loc

器件型号:CC1312R


工具/软件:

SDK 8.30 等的库存安装

在工程编译器设置中定义这些变量中的任何一个、因为您更改了变量的名称并且实际上从未正确测试过代码、所以不会进行编译

很无聊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    此处的目的是替换地址变量。

    谢谢、

    Marie H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是真正编写这类代码的方式

    定义 APP_HDR_LOC 时、创建 2 组定义的作用是什么、除了该代码位没有其他用途、所以很明显、 APP_HDR_LOC 的值不仅仅是存在


    并引用您自己的 README.md 文件、  

    `APP_HDR_LOC`和`PERSIST_HDR_LOC` define 可用于预定义
    U-App 和 P-App 的位置。 这仅在您的情况下有用
    在启动产品之前、请了解您的 U-App 或 P-App 的具体位置
    字段中。 通过定义`persiste_HDR_LOC`、您也将看到 BIM 得到改善
    启动时间、因为 BIM 不再需要通过内部闪存进行搜索
    P-App 标头的说明。

    这是我在面值,它没有提到第二个变量

    因此、对 TI 固件的普遍关注持续令人失望