This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:包装假冒? CC1101

Guru**** 2644725 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1549989/cc1101-packaging-counterfeit-cc1101

部件号:CC1101


工具/软件:

你好(这是我的第三次去寻找正确的地方或问这个在 TI )-让我们先从我的胸部得到支持问题:  

1st    - I submitted to ti-counterfeit@list.ti.com . 不是、这只适用于政府

第 2 次 — 我提交了支持请求单。 不是的、必须去“故障分析“、但无法访问我的票

第三步 — 试试这里。 请阅读以下文章:.. 我正在考虑将价值 150k 美元/年的高端 ADC 和 DAC 从 ADI 转移到 TI、但客户支持一直令人印象深刻…

****** 不管怎样 — 这个设备 CC1101 我以前没有在这个软件包中看到:  

  (如果没有嵌入图像,请查看链接)

我被要求对 客户的生产进行故障排除。
TI 芯片是一款 CC1101 Sub-1GHz 无线电芯片。 熟悉的。  

我可以看到 、相关电路板的 CC1101 芯片与我习惯看到的 CC1101 芯片不同

 这些器件看起来像 LFCSP(ADI 样式)、而不是传统的 QFN。

外观正常 芯片:CC1101 T12 BF SO3D G4 (看起来像普通的 TI VQFN 模具)  
怀疑芯片:CC1101  25M02DG 1319(类似 ADI CSP 的模具)   


“精挑细选的零件“工作,但是。。。 它们在 射频行为上略有不同。  

您在 CSP 中做过这些吗? 我认为这是在过去 6 年中建立的。  

此致
格伦英语:-)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Glen、

    如果您没有直接的 FAE 联系、建议使用 E2E 论坛作为第一步。

    这 可能是使用旧 RTK 封装的 CC1101 器件、请参阅以下主题:  CC1101:RTK 封装 — 标记为 Re 的 CC1100? 

    然而、这些措施在 12 年前逐步取消。 这些设备可能是正版设备,但如果是,它们非常旧 — 此设备可能是 2013 年或 2012 年。

    如果不了解您所看到的问题的更多信息、很难进一步评论、但在某个时间点(在当前 RGP 封装之前)使用了 RTK 封装。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zack

    非常感谢您提供的信息

    我认为这个问题现已解决!

    FWIW、相同的元件、旧器件的功率输出提高~ 2.5dB。
    我已经告诉客户、他们的 2.5dB 是否有问题、他们的系统是否有设计问题。

    由于天线受损、我预计在整个生产过程中会出现+/–3dB 展频、他们需要将天线固定在另一端 尽管如此,他们有一个整体批次,“工作“和新的不工作。 (低至最后 dB)。 因此、他们必须解决链路预算和天线问题


    此致