Other Parts Discussed in Thread: CC1101
工具/软件:
你好(这是我的第三次去寻找正确的地方或问这个在 TI )-让我们先从我的胸部得到支持问题:
1st - I submitted to ti-counterfeit@list.ti.com . 不是、这只适用于政府
第 2 次 — 我提交了支持请求单。 不是的、必须去“故障分析“、但无法访问我的票
第三步 — 试试这里。 请阅读以下文章:.. 我正在考虑将价值 150k 美元/年的高端 ADC 和 DAC 从 ADI 转移到 TI、但客户支持一直令人印象深刻…
****** 不管怎样 — 这个设备 CC1101 我以前没有在这个软件包中看到:
(如果没有嵌入图像,请查看链接)
我被要求对 客户的生产进行故障排除。
TI 芯片是一款 CC1101 Sub-1GHz 无线电芯片。 熟悉的。
我可以看到 、相关电路板的 CC1101 芯片与我习惯看到的 CC1101 芯片不同
这些器件看起来像 LFCSP(ADI 样式)、而不是传统的 QFN。
外观正常 芯片:CC1101 T12 BF SO3D G4 (看起来像普通的 TI VQFN 模具)
怀疑芯片:CC1101 25M02DG 1319(类似 ADI CSP 的模具)
“精挑细选的零件“工作,但是。。。 它们在 射频行为上略有不同。
您在 CSP 中做过这些吗? 我认为这是在过去 6 年中建立的。
此致
格伦英语:-)