This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:在 syscfg 中启用任何负载监控都会中断构建

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1550907/cc1312r-enabling-any-of-the-load-monitoring-in-syscfg-breaks-the-build

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:

Linux Ubuntu 24.04  

全新安装版本:12.8.1.00005

已安装 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_30_01_01

新建工作区

创建  sensor_oad_onchip_secure 工程

生成了

照射行程

打开 ROV  

缺少很多东西  

打开 syscfg

点击 TI RTOS\Utils\Load 选项中的“Add"来“来添加所有额外位

保存

生成了

这时会发生这种情况

再次拆下装载部分

工程构建

这是所有常用内容、除了额外的加载模块外、工程设置或 syscfg 中没有任何更改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Andy、

    我的设置也会出现同样的错误。 我会仔细研究一下、然后回来给您。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次大家好、Andy、

    (这是在我的 Widows 设置中、但在 Ubuntu 中应该是类似的)

    以下位置有一个名为“Load_config.h.xdt"的“的文件:

    C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_30_01_01\kernel\tirtos7\packages\ti\sysbios\utils、

    请将其移动到内部的.meta 文件夹并重新编译

     (C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_30_01_01\kernel\tirtos7\packages\ti\sysbios\utils\.meta)

    此致、

    Daniel