This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:使用 wmbus 堆栈从仪表接收真实数据时出现问题

Guru**** 2644675 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1350, CC1310, SIMPLELINK-CC13X0-SDK, WMBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1553069/launchxl-cc1310-problem-receiving-real-data-from-meters-with-wmbus-stack

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
主题中讨论的其他器件:SIMPLELINK-CC13X0-SDK、CC1310、CC1350 WMBUS

工具/软件:

您好、

我目前正在使用您的一款产品 CC1310 LaunchPad 开发套件、以及 SIMPLELINK-CC13X0-SDK 库和 wM-Bus 堆栈(包括 OMSv4.1.2)。  该项目的目标是创建一个收集器、从中可以检测和处理来自实际仪表的电报。  

在 第一次测试中使用了两个 CC1310 LaunchPad 开发套件、一个用于仪表模式、另一个用于收集器模式。 目标是确保正确配置收集器、以从使用 CC1310 LaunchPad 实现的仪表接收电报。 在这种情况下、收集器配置为串行模式 T2、仪表配置为 APL、并通过串行端口成功验证收集器是否正确接收了来自仪表的消息。

但是、收集器无法从实际仪表接收消息。 为了进行测试、使用了 RTL-SDR、可以确认它是在 T1 模式下发送电报、就像使用开发套件模拟的仪表一样。 以下是仪表的真实电报示例:  

T1;1;1;2025年08月07日 15:58:23.529087;133;127;00096014;0x15442c0b1460090029077a950800000c14912300002f

我知道 CC1350 模块正在从仪表中获取数据、因为我使用 SmartRF Studio 7 软件试用了该模块、就可以在下图中看到、正在收集数据。 为了配置 SmartRF Studio、我按照名为“swra522e"的“的文档进行了操作。  

我想知道的是是否可以从实际仪表接收数据、以及是否需要对 wmbus 堆栈示例代码进行任何修改以实现这一点、 因为这是通过 CC1310 LaunchPad 上实现的仪表实现的