Other Parts Discussed in Thread: CC1350, CC1310, SIMPLELINK-CC13X0-SDK, WMBUS
主题中讨论的其他器件:SIMPLELINK-CC13X0-SDK、CC1310、CC1350 、 WMBUS
工具/软件:
您好、
我目前正在使用您的一款产品 CC1310 LaunchPad 开发套件、以及 SIMPLELINK-CC13X0-SDK 库和 wM-Bus 堆栈(包括 OMSv4.1.2)。 该项目的目标是创建一个收集器、从中可以检测和处理来自实际仪表的电报。
在 第一次测试中使用了两个 CC1310 LaunchPad 开发套件、一个用于仪表模式、另一个用于收集器模式。 目标是确保正确配置收集器、以从使用 CC1310 LaunchPad 实现的仪表接收电报。 在这种情况下、收集器配置为串行模式 T2、仪表配置为 APL、并通过串行端口成功验证收集器是否正确接收了来自仪表的消息。
但是、收集器无法从实际仪表接收消息。 为了进行测试、使用了 RTL-SDR、可以确认它是在 T1 模式下发送电报、就像使用开发套件模拟的仪表一样。 以下是仪表的真实电报示例:
T1;1;1;2025年08月07日 15:58:23.529087;133;127;00096014;0x15442c0b1460090029077a950800000c14912300002f
我知道 CC1350 模块正在从仪表中获取数据、因为我使用 SmartRF Studio 7 软件试用了该模块、就可以在下图中看到、正在收集数据。 为了配置 SmartRF Studio、我按照名为“swra522e"的“的文档进行了操作。
我想知道的是是否可以从实际仪表接收数据、以及是否需要对 wmbus 堆栈示例代码进行任何修改以实现这一点、 因为这是通过 CC1310 LaunchPad 上实现的仪表实现的。