Other Parts Discussed in Thread: CC1314R10, LP-CC1312R7
主题中讨论的其他器件: LP-CC1312R7
工具/软件:
申请杂散抑制和功耗优化的 L 和 C 值–CC1314 设计(日本,ARIB STD-T108)
尊敬的 TI 支持团队:
我们正在使用一对 CC1314 器件(基于 SCHEMATICS-LP-EM CC1314R10_revA,适用于日本)设计通信系统。
我们希望优化系统的运行、目标是:
输出功率为 20mW
具有足够的噪声容限、符合 ARIB STD-T108 标准
工作频率范围:920MHz 至 928MHz
我们感谢您对以下方面的支持:
<1>您能否提供一个经过优化可抑制 710MHz 至 900MHz 和 930MHz 至 1000MHz 频率范围内杂散发射的 L 和 C 值列表 ?
<2>您是否还提供了一个为实现以下两个目标而优化的 L 和 C 值列表:
输出功率为 20mW (注意:即使在最大功率输出设置下,我们当前的电路板也仅可实现~17mW) 、和
噪声容限是否符合 ARIB STD-T108 标准?
其他信息:
我们使用的是 EPSON TCXO。
我们使用 CC1312 的其他产品可实现 23mW 的输出功率 。
我们期待着您的指导和建议。

此致、
Musen Plus/ Binh