Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH
工具/软件:
您好:
我使用 CLI 将 2 个文件刷写到 CC1311 中。 一个文件是 FW、第二个文件是包含一些 FW 参数的小型文件。 我运行的过程如下所示:
1) 批量擦除
2) 闪存第一个文件 (FW)
3) 刷新第二个文件(参数)
4) 重置芯片
步骤 1 和 2 运行时没有任何错误、但步骤 3 返回一些错误、并且状态= SUCCESS。 步骤 4 有时失败、有时不会
我附加 2 个 RAR 文件 Log1 和 log2:
log1 包括步骤 4 失败并使用 cXML 文件时 CLI 的屏幕截图。
log2 包括步骤 4 显示成功并将 cXML 文件用于此序列时的 CLI 屏幕截图。
注意:
注 1:
在 Log1_cXML 中、我使用了 芯片 CC1312 所有其他配置默认。
在 log2_cXML 中、我使用了 CC1311R3、“Secondary Processor=enable“、并启用所有初始配置。
但当我尝试将 Log1 中的芯片类型从 CC1312 更改为 CC1311R3 时、它没有任何改进。
注 2:
我有一些计算机在步骤 3 和 4 中根本没有收到任何错误。 除了在安装了应用程序 UniFlash_8.8.1 和 Code Composer Studio 12.8.1.00005 错误的计算机中之外、我不理解有什么区别。
如果有人能解释我的错误,我会很感激。
谢谢您、
Alex Katsovich