This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311R3:刷写文件超过 1 次时出错。

Guru**** 2644725 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1311R3, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1540458/cc1311r3-error-when-flashing-the-file-more-than-1-time

部件号:CC1311R3
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:

您好:

我使用 CLI 将 2 个文件刷写到 CC1311 中。 一个文件是 FW、第二个文件是包含一些 FW 参数的小型文件。 我运行的过程如下所示:

1) 批量擦除

2) 闪存第一个文件 (FW)

3) 刷新第二个文件(参数)

4) 重置芯片

步骤 1 和 2 运行时没有任何错误、但步骤 3 返回一些错误、并且状态= SUCCESS。 步骤 4 有时失败、有时不会

我附加 2 个 RAR 文件 Log1 和 log2:

log1 包括步骤 4 失败并使用 cXML 文件时 CLI 的屏幕截图。  

log2 包括步骤 4 显示成功并将 cXML 文件用于此序列时的 CLI 屏幕截图。

注意:

注 1:

在 Log1_cXML 中、我使用了 芯片 CC1312 所有其他配置默认。

在 log2_cXML 中、我使用了 CC1311R3、“Secondary Processor=enable“、并启用所有初始配置。

但当我尝试将 Log1 中的芯片类型从 CC1312 更改为 CC1311R3 时、它没有任何改进。

注 2:

我有一些计算机在步骤 3 和 4 中根本没有收到任何错误。 除了在安装了应用程序 UniFlash_8.8.1 和 Code Composer Studio 12.8.1.00005 错误的计算机中之外、我不理解有什么区别。

如果有人能解释我的错误,我会很感激。  

谢谢您、

Alex Katsovich

 e2e.ti.com/.../Log1.rare2e.ti.com/.../Log2.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    能否安装最新版本的 Uniflash?

    或者、在具有错误版本的计算机上、是否可以尝试安装好情况下已安装的版本?

    谢谢、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    在“good"计算机“计算机中未安装 UniFlash。 我使用在 UniFlash 8.3 版本中创建的 CLI 独立包。

    另外、在“坏“计算机中、我使用相同的 CLI 软件包、并且在此计算机中安装了 UniFlash。 我尝试将 UniFlash 更新到最新版本 — 没有帮助。

    它看起来有些东西 在“坏“计算机中被阻止。 我无法理解。   也许您知道 CLI 软件包是否使用某些 Java 组件或类似的组件?

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    您能帮助我理解您的意思吗:

    ]我在 UniFlash 版本 8.3
    中创建的 CLI 独立软件包

    您是否能够删除此软件包和 Uniflash、然后从新状态安装 Uniflash?

    谢谢、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    这一切都是我尝试过的。 同时,我发现一些问题与 USB 端口在“坏“计算机 — 端口部分被阻止,我无法写入/读取例如 DiskOnKey。

    也许还会影响通过 USB 连接并用于闪存 CC1311 的 XDS-110 的通信。

    同时、我正在努力解决此问题并重新测试刷写过程。

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    根据您的观察、我认为这可能是 USB 端口问题。

    您是否看到任何错误消息?

    这是一台企业机器、可能已在某些 USB 设备上更新了策略?

    谢谢、
    Toby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    从 USB 我看不到错误消息,除了我上面提到的错误在 附加的日志文件,事实上我的笔记本电脑是由公司策略管理,可以远程更新。  

    我正在等待完全访问 USB 端口、但可能需要一些时间。  

    如果我有任何进展、我将进行更新。

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Alex、

    我将继续关注此处的任何更新!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Toby:

    最后、在我的笔记本电脑中解决了对 USB 端口的访问问题、并看起来 CC1311 中的刷写过程恢复正常工作。  

    谢谢、

    Alex