This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:针对 DAC 在基于 CC1352R 的电路板上生成 4 –20mA 输出的建议寻求建议

Guru**** 2644725 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997, AFE78201, AFE88201, DAC8775, DAC7750, CC1352R, DAC161P997, AFE78101, AFE88101, DAC8771, DAC8750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1557233/cc1352r-seeking-recommendations-for-dac-to-generate-4-20ma-output-on-cc1352r-based-board

器件型号:CC1352R
主题中讨论的其他器件: DAC161P997、DAC161S997、 AFE78101、AFE78201 、AFE88201、 AFE88101DAC8771DAC8750、DAC8775 、DAC7750

工具/软件:

尊敬的专家:

我们正在设计基于 Texas Instruments CC1352R 微控制器的电路板、并计划集成数模转换器 (DAC)、以生成 4 –20mA 电流环路输出、适用于传感器连接或过程控制等工业应用。 您能否推荐适合此用途的理想 DAC IC 或解决方案?

我们正在寻找满足以下要求的 DAC:

  • 输出能力 :能够驱动具有高精度和稳定性的 4 –20mA 电流环路。
  • 效率较低 :最好使用 12 位或更高的位进行精确控制。
  • 缩写 :与 CC1352R 的通信接口(例如 SPI 或 I2C 或单线 (DAC161P997) 兼容。
  • 电源 :在 3.3V 电源下工作(或与 CC1352R 的电压电平兼容)。
  • 尺寸和集成 :紧凑的外形适合空间受限的 PCB 设计。
  • 附加特性 :支持外部基准电压、低功耗以及工业环境中的稳健性能(例如–40°C 到+85°C 的温度范围)。

此外、我们希望获得以下方面的指导:

  • 实现 4 –20mA 电流环路所需的任何外部电路(例如运算放大器,晶体管或电阻器)。
  • 针对环路供电或非环路供电配置的建议、具体取决于 DAC。
  • 任何可以加快我们开发的参考设计、应用手册或评估板。

感谢您的专业知识和建议!
Surya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Surya、


    此发送器是主动应用还是被动应用? 不同之处在于、远程发送器是无源发送器、其中的远程设备是由电源(可能为 24V)供电的。 向远程变送器供电时、从电源灌入的电流介于 4 –20mA 之间。 该电流值经过缩放以显示变送器的测量值。 例如、如果变送器测量的是从 0°C 到 400°C 的温度、则 4mA 代表 0°C、而 20mA 代表 20mA。 测量值将在整个范围内线性调整。 通常、这是一个双线发送器、是灌入电源灌入电流的灌入器件。 通常、环路电源用于为变送器供电。

    在另一种情况下、模拟电流输出是有源变送器。 该器件使用电源、输出为可调电流或电压。 这将是您认为的电压或电流源、任一输出都可以调节。

    如果该应用适用于无源变送器、您可以使用 DAC161S997 (SPI) 或 DAC161P997(单线制接口)等器件。 另一种可能是 AFE88101(16 位)、或 AFE78101(14 位)。 这两个都设计成 DAC、用于设置 4 –20mA 环路中的电流。 如果您需要能够传输低于 4mA 的数据、可以查看 AFE88201 或 AFE78201。 最后一种器件需要更多的电路、包括运算放大器、晶体管和一些精密电阻器。

    如果该应用适用于有源发送器、则您可以使用 DAC8750、DAC7750 或 DAC8771 等器件(DAC8775 为四通道版本)。 这些器件具有几个不同范围的电流输出。 DAC877x 器件还具有集成式降压/升压转换器、可对单个+12V 电源进行更高电压升压、从而驱动输出。 您还可以从具有电压输出的通用 DAC 开始、并使用电压至电流级输出电流。

    此处介绍的这些器件中的每一款都有一些配套资料、描述了这些类型的系统以及您构建这些系统所需的内容。 请告诉我您需要什么、我可以帮助您更好地指导答案。


    Joseph Wu