This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354R10:如何使用支持扩展擦除的扇区

Guru**** 2492385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1555296/cc1354r10-how-to-use-the-extended-erase-supported-sectors

器件型号:CC1354R10


工具/软件:

在 CC1354 数据表中、我注意到有四个由客户指定的扇区可以单独擦除。在基准存储体限制 30K 的基础上、额外的 30K 擦除周期超出了 30K

请提供有关此功能的更多详细信息。

如何启用此功能?

如何配置需要扩展耐久性的扇区?

只需对这些扇区执行一些频繁的闪存擦除和写入操作。  每天几次(10 次)。

请提供与此相关的任何示例或文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅此屏幕截图上的第 2 点。 需要有关这一点的更多详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivasan、

    我将尝试对此进行解释。 我同意这是模棱两可的。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,登记入住 — 您对此主题有任何更新吗?  如果我能获得更多信息、那将会很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Srinivasan S:

    原因是闪存电荷泵存在限制。 30000 图来自电荷泵的预期寿命、除以我们器件中的扇区数 (CC1354)。  

    然而、正如我们在数据表中所说明的、实际闪存扇区可承受超过 30K 的电流。 你不需要配置任何特殊的,你只需要选择哪 4 个扇区考虑高耐久性. 请注意、这并非特定于我们的器件、人们过去曾对此感到疑惑、如下所示:

    (+) TMS320F280025:扇区和整个闪存的写入/擦除周期 — C2000 微控制器论坛 — C2000Tm︎ 微控制器 — TI E2E 支持论坛

    此主题解释了原因。

    此致、

    Arthur