Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
主题:SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
你(们)好
我的硬件使用 15V 供电。 3.3V 由两个并行电压稳压器实现 — 一个线性 LDO 和一个直流/直流。 LDO 持续工作、直流/直流稳压器只能在 MCU 和射频活动下导通。
我的意图是实现直流 — 直流管理,注册一个 “DC-Fxn"<xmt-block0>“ Power_Notify 以打开和关闭直流 — 直流。 此通知函数会有一些内部延迟、直流/直流转换器才能运行并保持稳定。
approаch 是、我不清楚如何通知电源驱动程序由于这个函数的“唤醒时间“、它用于计算的值会更大(与定义的值不同)、因此请告诉我什么是正确的 Δ T。
SW 基于 TI-RTOS7 和 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_30_01_03。
此致、
Dimitar