This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1354P10:+20dBm PA 功率影响

Guru**** 2811135 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1314R10, CC1354P10, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1559003/cc1354p10-20dbm-pa-power-implications

部件号:CC1354P10
主题中讨论的其他器件:CC1314R10CC1352P

工具/软件:

我正在与一位客户合作、该客户从+12dBm 模式的 CC1314R10 过渡到目标输出功率为+20dBm 的 CC1354P10。 他们需要设计多种不同的设计、使用的电池电量可低至~2.5V 至~2.5V。 根据数据表、我们指定了+20dBm PA 以 VDDS = 3.3V 运行。 客户希望了解随着电池放电和电压下降、PA 输出功率的影响。 如果我们可以提供这种情况的某种特性、并且降低的输出功率影响是可预测且可接受的、则他们可能会决定直接使用电池供电是可接受的解决方案。 我们当然希望了解这种情况可能造成的任何其他意外后果。 客户已经在单个器件上执行了自己的基准测量:

20dBm TX 功率下的 VDDS 范围。

VDDS– — TX 电源

3.3V -–19.8dBm

3.2V - 19.5dBm

3.1V 至 19.2dBm

3.0V-19.0dBm

2.9V - 18.6dBm

2.8V-18.4dBm

2.7V - 18.2dBm

2.6V -–17.8dBm

2.5V -–17.5dBm

或者、我们建议使用升压稳压器来确保 VDDS 上的固定电压 3.3V。 客户担心升压稳压器的磁性元件辐射干扰会影响 RX 路径上的接收灵敏度。 我假设我们过去有客户通过升压稳压器为 CC1314P10 VDDS 供电。 这是否是一个合理的问题? 是否有我们应该注意或试图避免的特定陷阱?  我们假设 RX LNA 路径已经由开关稳压器本身((CC1354P10 内部的 DC/DC 稳压器)运行。 您能否确认 RX 路径的电源?

继续按照将升压稳压器用于 VDDS 的思路、我们还想知道如何使用“旁路“模式、这样在 TX 期间启用升压稳压器、否则将被禁用(旁路模式)。 我们期望有两个好处:

  1. 消除 RX 干扰问题。
  2. 在不发射时提高功效(电池寿命)。

...当然、我们需要考虑升压启动和稳定时间、并确保它们与 PA 使能信号兼容。 一个问题是电压升压和降压对 VDDS 的影响。 CC1354P10 操作可能会产生意外后果吗? 我们是否应该保持压摆率规格?

最后、客户希望尽可能避免屏蔽。 它们仍需要满足 FCC 对 900MHz 频段的要求。 在没有屏蔽的情况下、是否可以在+20dBm 输出功率((900MHz 频带)下满足 FCC 要求? 我们建议采用哪些设计缓解措施?

谢谢、

Stuart

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stuart、

    客户想了解电池放电和电压降级时 PA 输出功率的影响。

    遗憾的是、20dBm PA 输出功率与 VDDS 间的关系图未包含在 CC1354P10 数据表中。 我将与我们的验证团队核实是否有一些数据可以共享。 现在、他们可以参考 CC1352P 数据表中的图。  两个器件的 20dBm PA 应具有相似的性能。

    CC1352P 数据表第 71 页的图表

    这是一个合理的问题吗? 我们是否应该注意或尝试避免特定陷阱?

    如果辐射足够高且在所使用的射频频段内、DC/DC 转换器的辐射发射可能会影响 Rx。 为了更大限度地降低 EMI、务必尽可能减小转换器关键路径的环路电感。 此外、降低 DC/DC 转换器中的 di/dt 也有助于降低 EMI。

    TI 提供了 包含 PCB 布局建议和减少升压转换器中辐射 EMI 的方法的应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/slva790a/slva790a.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/slva773/slva773.pdf

    您能否确认 RX 路径的电源?

    该器件使用 VDDR 实现 Rx。 如果启用了该模式、则 VDDR 由 DC/DC 转换器供电。

    CC1354P10 操作是否会产生意外的后果? 我们是否应该保持压摆率规格?

    数据表 指定了电源电压上升和下降的最大压摆率。

    从第 8.3 节中:

    只要压摆率保持在数据表指定的值范围内、并且在射频操作期间未启用/禁用升压稳压器的旁路模式、我就不会看到 CC1354P10 出现意外的后果。

    但需要考虑的一个因素是 GPIO 电压会随 VDDS 而变化、因为 GPIO 引脚直接由 VDDS 供电。 如果将 GPIO 用作输出以驱动另一个元件、以及将 GPIO 用作输入、他们应该考虑到这一点、因为输入电压不应高于 VDDS。

    GPIO 上的绝对最大输入电压为 VDDS+0.3V

    在没有屏蔽的情况下、是否可以在+20dBm 输出功率((900MHz 频带)下满足 FCC 要求? 我们建议采用哪些设计缓解措施?

    我们始终建议使用屏蔽以实现+20dBm 的运行。 根据我们的辐射测试、需要使用屏蔽层来满足 FCC 的屏蔽限值。