Other Parts Discussed in Thread: CC1311P3
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1311P3工具/软件:
您好、
我们使用 CC1311P3 rfUARTBridge 工程与 SDK 版本 7_41_00 进行集成。

我们观察到 SDK Bin 大小约为~360.4KB。
如果有办法减小该纸槽大小、请告知我们。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Theiv:
360KB 是.lds 文件中定义的闪存大小、而不是二进制大小。 您可以通过启用 CCS“>"View">"Memory Allocation"“ Allocation"上“上的“的窗口“窗口来查看实际的存储器分配。

您可以使用-os 标志优化大小。 Properties > Build > Compiler > Optimization > Optimization level

但是 、我们建议您使用 TIClang、因为它在其他示例中具有最大的支持和开发能力。
此致、
Daniel