Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, CC1312R
主题中讨论的其他器件:CC1352P、
工具/软件:
您好、
我能够在 FH 模式下将 15.4 Stack 的代码移植到支持 FH 低延迟广播 (FH-LLB) 模式。 我的第一印象是、如果 FH 模式的轮询间隔和广播间隔设置为 60s、而 FH-LLB 模式的广播间隔设置为 30s、则功耗相似。 我尝试将 FH-LLB 的广播间隔设置为更高的数字(例如 60 秒)、似乎全部停止工作。 我想它可能在 30 到 60 之间的某个地方,也许 (32767ms ?)。 加入和重新加入时间也似乎相似。
FH-LLB 的好处是、收集器可以更快地将数据发送到传感器节点、最多在 15 秒内发送、最多在 60s 内发送。 但是、FH 模式下的收集器对于特定于节点的数据具有更高的吞吐量、因为多个传感器节点可以在 60 秒内轮询数据、而 FH-LLB 模式下的收集器只能最多发送 4 条特定于节点的消息。
有知识的人能详细说明其他可能的优缺点吗?
谢谢、
ZL