This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R-Q1:mbedTLS 包含

Guru**** 2644665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1556164/cc2642r-q1-mbedtls-include

器件型号:CC2642R-Q1


工具/软件:

下午好、

谁可以帮助我添加 CC2642 的 mbedTLS?

我想使用 mbedTLS 库中的 HMAC-SHA256。

这得到 TI 的支持、但我仍然遇到“symbol not found“错误问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这是用于汽车还是工业应用?

    此外、您使用的是什么 SDK、如何现在包含头文件?

    此致、

    Nima Behmanesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    它适用于工业应用->支持蓝牙和 LTE 的物联网系统
    我使用 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_8_30_01_01

    您知道是否有任何关于如何使用 mbedTLS 的文档? 我需要 HMAC-256 和 SHA256 使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您联系我们。 我很抱歉耽误你的时间。 我已将您的问题分配给相关专家、他们将协助解决此问题。

    此致、

    1 月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    mbedTLS 包含在我们的 SDK 中、由我们的加密驱动程序用于执行各种加密操作。 在这里、我建议使用“sha2has..."</s>“ 以 SDK(位于 drivers 文件夹中)中的示例开头、然后修改示例以执行 HMAC(我们有的一些代码/功能)。

    (*单击“?“可找到上述图像/代码 符号、在驱动程序-> SHA2 中显示“示例“超链接)

    谢谢、
    Alex F