Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
主题:SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
大家好、我已经围绕 CC1314 设计了一个使用开发板作为参考的定制板。 唯一的区别是在我使用 RGZ 封装的同时使用 CC1314-RSK 封装的开发板。
我的自定义应用使用 TI15.4 Stack 运行、应用运行正常、但在实现低功耗模式时问题会加剧。
让我们从 TI15.4 的基本传感器示例开始、在开发板上运行时、我在该示例上看到的所有低功耗功能都处于运行状态下大约 1uA、这令人印象深刻。 但在我的电路板上、我在同一个示例上看到了 1.8mA。
现在、当我在开发板上运行基于 TI15.4 构建的自定义应用时、我的睡眠电流约为 15uA 至 20uA、在我的板上它不会低于 7mA。
对于 SysConfig、我将其更改为定制板并使用 RGZ 封装。
我甚至运行了关断示例、该示例也给出了 1.8mA。 我怀疑芯片功耗过大的原理图有问题。
这是我所做的。 在我的定制 PCB 中、我可以控制所有外部传感器、将所有传感器都关闭、但之后、我重新设计了电路板并完全切断所有电源、基本上只是为芯片供电、但没有任何影响、电流仅流向 1.7mA 或 1.6mA 左右。
请查看原理图并说明您对可能出现的问题的看法。