This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1314R10:定制电路板低功耗问题

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1539501/cc1314r10-custom-board-low-power-issue

器件型号:CC1314R10
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

e2e.ti.com/.../Watch.pdf

大家好、我已经围绕 CC1314 设计了一个使用开发板作为参考的定制板。 唯一的区别是在我使用 RGZ 封装的同时使用 CC1314-RSK 封装的开发板。

我的自定义应用使用 TI15.4 Stack 运行、应用运行正常、但在实现低功耗模式时问题会加剧。  

让我们从 TI15.4 的基本传感器示例开始、在开发板上运行时、我在该示例上看到的所有低功耗功能都处于运行状态下大约 1uA、这令人印象深刻。 但在我的电路板上、我在同一个示例上看到了 1.8mA。  

现在、当我在开发板上运行基于 TI15.4 构建的自定义应用时、我的睡眠电流约为 15uA 至 20uA、在我的板上它不会低于 7mA。

对于 SysConfig、我将其更改为定制板并使用 RGZ 封装。  

我甚至运行了关断示例、该示例也给出了 1.8mA。 我怀疑芯片功耗过大的原理图有问题。

这是我所做的。 在我的定制 PCB 中、我可以控制所有外部传感器、将所有传感器都关闭、但之后、我重新设计了电路板并完全切断所有电源、基本上只是为芯片供电、但没有任何影响、电流仅流向 1.7mA 或 1.6mA 左右。  

请查看原理图并说明您对可能出现的问题的看法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haseeb、  

    例如、我们可以通过检查器件是否实际处于待机模式(使用 gpiostandby)来检查问题是否是芯片。

    您是否看到了充电脉冲、如该主题所示: (+) CC1310:睡眠时的电流消耗 — 低于 1GHz 论坛 — 低于 1GHz - TI E2E 支持论坛

    如果是、这意味着芯片实际上会进入待机状态。 请告诉我您的发现。

    此致、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 这是我的发现  
    尽管在新的 SDK 中不提供 gpiostandby 示例、但通过查看 gpiostandy 的旧 SDK 示例、我复制了该示例

    在我的测试中,我还禁用了所有的外部传感器和东西引脚,所以他们不会 sip 电源. 所以现在只有 MCU 开启


    这是一款电路板、在我的主应用和待机示例中提供低功耗

    我想这样我就能看到充电脉冲、但噪音很大。 但您可以看到、该电路板实际上会达到 160uA、这是完全可以接受的。 即使在我的主应用中、也会降至 160uA。


    在开发板上、我可以清楚地看到充电脉冲、因此我有一些想法、它会是什么样的

    这是所有其余电路板的输出  

    正如你可以看到,在待机这些板甚至不会低于 1.05mA 和我认为所以大尖峰是充电脉冲,但我不确定


    你的结论是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haseeb、

    查看这些图、我可以清楚地看到、我们不在预期范围内。

    我们来尝试让您的 TI15.4 Stack 传感器示例按预期运行。

    当您使用移植到 RGZ 封装的 SDK 中的默认传感器示例时、您是这样:

    -确保在 SysConfig 中设置为休眠传感器?

    -是否选择了睡眠的电源策略?

    -您是否在预定义的符号中添加了定义:“Cui_disable"?“?

    此致、
    Theo


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Theo 从我的回答上面的第一屏幕截图功耗分析器也来自我的定制电路板、这是唯一能提供低功耗的电路板  
    下一个屏幕截图,因为你可以看到的力量是太糟糕的 1mA ,但你能解释我从两个屏幕截图什么是你的判断喜欢什么?

    还涉及使用 TI15.4 栈传感器示例、首先我在开发板上通过禁用 CUI_DISABLE 和禁用所有 LED 进行了测试、消耗符合预期约 1uA。  

    现在、如果我们进入定制电路板、结果是相同的、电流不会低于 1mA

    我已经确保它设置为休眠设备、还启用了电源策略并禁用了所有可能消耗电力的内容、我甚至修改了电路板、例如只有芯片才获得电力。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haseeb、

    由于您已经在 LP 上测试了软件并观察到了预期功耗、因此我认为问题与硬件相关、而不是与软件相关。

    您是否可以共享您的定制电路板原理图+布局?

    此致、
    Theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是原理图  

    e2e.ti.com/.../7585.Watch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haseeb、

    对此延迟深表歉意。 我已重新打开该主题、并将在下周初发送更新。

    此致、

    Zack