This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:如何配置 symbolRate?

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1562294/cc1352p7-how-to-configure-the-symbolrate

器件型号:CC1352P7
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好

我们使用 专有对讲机发送约 6000 位数据。  频段为 2.4GHz、 我们使用的 SDK 为 simplelink_cc13xx_cc26xx_SDK_8_30_01_01、CCS 版本:20.2.0.12_1.5.0。

我们需要将 symbolRate.rateWord 提高到 384Ksps、问题是我们需要如何做到。

此致。

黄小姐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、接收器带宽和发送器过采样因子如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    首先、请注意、SDK 的建议 CCS 版本是 12.8.0 版

    SimpleLinkTm CC13xx CC26xx SDK 8.30.01.01 发行说明

    要配置射频参数、可使用 SysConfig。

    不清楚过采样因子是什么意思。

    您可以更改的射频参数如下:

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、Siri