This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:有关 AFE7950EVM 频率范围和平衡 — 非平衡变压器选项的说明

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1559377/afe7950evm-clarification-on-afe7950evm-frequency-range-and-balun-options

器件型号:AFE7950EVM


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

此部分与 AFE7950EVM 评估板相关。 根据数据表、该电路板支持从 600MHz 到 12GHz 的信号生成、具有 4 个发送通道、每个通道具有 1200MHz 带宽。 在接收端、它支持 6 个通道 — 4 个通道具有 1200MHz 带宽、2 个通道具有 600MHz 带宽。

我想了解更换 EVM 上的平衡 — 非平衡变压器是否可以将其在 600MHz 到 6.5GHz 范围内的运行扩展或优化、以生成信号。 您能否建议适用于此修改的备选平衡 — 非平衡变压器器件型号,以便我们可以在此频段测试 AFE7950EVM?

申请有关现有 AFE7950EVM 电路板可能解决方案的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradeep、

    是的,更换平衡 — 非平衡变压器有助于优化其他频段的性能。 遗憾的是,对于具有相同尺寸的频率范围,我们没有任何平衡 — 非平衡变压器建议。 我推荐的最接近的一个是 NCR2-113+、但这只能下降到 3.5GHz。  

    此致、

    David Chaparro