Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE7950EVM工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
此部分与 AFE7950EVM 评估板相关。 根据数据表、该电路板支持从 600MHz 到 12GHz 的信号生成、具有 4 个发送通道、每个通道具有 1200MHz 带宽。 在接收端、它支持 6 个通道 — 4 个通道具有 1200MHz 带宽、2 个通道具有 600MHz 带宽。
我想了解更换 EVM 上的平衡 — 非平衡变压器是否可以将其在 600MHz 到 6.5GHz 范围内的运行扩展或优化、以生成信号。 您能否建议适用于此修改的备选平衡 — 非平衡变压器器件型号,以便我们可以在此频段测试 AFE7950EVM?
申请有关现有 AFE7950EVM 电路板可能解决方案的指导。