This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311P3:CC1311P3

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1311P3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1568879/cc1311p3-cc1311p3

器件型号:CC1311P3


工具/软件:

您好、

您能推荐电源睡眠/待机(以限制功耗)的示例、保留 RAM 并将唤醒至完全节流。

Regads

Marek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MM:
    使用 TI 驱动程序时、电源管理自行处理、无需对电源驱动程序进行额外调用。  当 RTOS 未调度任何内容时、器件进入睡眠状态。

    例如、您可以检查 空示例、这是一个很好的开发起点。 此示例每秒切换一次 LED 并进入待机状态。

    除 SHUTDOWN 外、默认启用 RAM 保持功能(具有集成式功率放大器的 CC1311P3 SimpleLinkTm 高性能低于 1GHz 无线 MCU 数据表(修订版 A) )

    此致、

    Daniel