Other Parts Discussed in Thread: CC1311P3
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1311P3工具/软件:
您好、
您能推荐电源睡眠/待机(以限制功耗)的示例、保留 RAM 并将唤醒至完全节流。
Regads
Marek
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 MM:
使用 TI 驱动程序时、电源管理自行处理、无需对电源驱动程序进行额外调用。 当 RTOS 未调度任何内容时、器件进入睡眠状态。
例如、您可以检查 空示例、这是一个很好的开发起点。 此示例每秒切换一次 LED 并进入待机状态。
除 SHUTDOWN 外、默认启用 RAM 保持功能(具有集成式功率放大器的 CC1311P3 SimpleLink 高性能低于 1GHz 无线 MCU 数据表(修订版 A) )

此致、
Daniel