Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
主题:SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好、
我使用 TI Stack 15.4 无线堆栈进行无线通信。 我正在使用 、 PHY 类型:5kbps(SimpleLink 远距离) 和 ETSI 调节 (863–869MHz)-非信标模式。
在我的设置中、我有 4 个传感器、一个收集器和一个额外的监听器来分析网络。 我已将报告间隔设置为 10 秒(在每个传感器上发送增量数据)、轮询间隔设置为 20 秒(不从收集器发送任何数据)。
传感器 MAC ID:
00:12:4b:00:35:97:fa:46
00:12:4b:00:14:Fe:75:df
00:12:4b:00:14:Fe:7b:cf
00:12:4b:00:14:Fe:79:73
收集器 MAC ID:
00:12:4b:00:35:97:AB:A8
当运行此设置时、我观察到两个场景。
1、收集器和传感器都工作正常,即不丢包,也不断开。
2.传感器连续断开(孤立)并重新连接。 还有许多数据丢失
监听器日志: 
...
在这两种情况下、硬件设置是相同的、代码也是相同的;不会修改任何内容。
在断开连接日志中、我可以看到 ACK 缺失、并且由于 ACK 缺失、传感器成为孤立的。
在分析 TI15.4 指南时、在 NBCN-直接数据传输序列中、 
他们没有详细提到这个 ACK 以及它是如何生成的。
我的问题是:
A) 这是什么? 收集器是否给出了这个 ack?
b) 如果接收到任何传感器数据包、收集器将移至 Tx 并发送 ACK。
因为在分析我附加的图像时 、在工作状态下、下一个传感器数据包之间的时间差为 500 到 600 毫秒 。 这意味着在收集器之间发送 ACK、网络正常。
在我的中 断开图像传感器数据包会在 150ms 内触发。 是真的有问题。 由于它是一个多传感器网络 — 每个传感器都可以随时触发数据包。
c) 因此、在多传感器网络中、是否存在任何提及的限制或条件 T 传感器报告数据包的触发时间应超过 150ms ?
请任何人帮助我了解这一点。 由于我们计划在网关(传感器板)上进行大规模生产、因此我们需要对这种多传感器通信进行高度优先级排序。
谢谢。此致、
Muniyappan R.M.