This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC1314R10:多传感器网络 — 断开问题-监听器日志

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1566084/lp-em-cc1314r10-multi-sensor-network---disconnect-problem---sniffer-log

部件号:LP-EM-CC1314R10
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我使用 TI Stack 15.4 无线堆栈进行无线通信。 我正在使用 、  PHY 类型:5kbps(SimpleLink 远距离) 和  ETSI 调节 (863–869MHz)-非信标模式。


在我的设置中、我有 4 个传感器、一个收集器和一个额外的监听器来分析网络。 我已将报告间隔设置为 10 秒(在每个传感器上发送增量数据)、轮询间隔设置为 20 秒(不从收集器发送任何数据)。

传感器 MAC ID:
00:12:4b:00:35:97:fa:46
00:12:4b:00:14:Fe:75:df
00:12:4b:00:14:Fe:7b:cf
00:12:4b:00:14:Fe:79:73

收集器 MAC ID:
00:12:4b:00:35:97:AB:A8  


当运行此设置时、我观察到两个场景。
1、收集器和传感器都工作正常,即不丢包,也不断开。
  


2.传感器连续断开(孤立)并重新连接。 还有许多数据丢失  
监听器日志:

...

在这两种情况下、硬件设置是相同的、代码也是相同的;不会修改任何内容。
在断开连接日志中、我可以看到 ACK 缺失、并且由于 ACK 缺失、传感器成为孤立的。

在分析 TI15.4 指南时、在 NBCN-直接数据传输序列中、

他们没有详细提到这个 ACK 以及它是如何生成的。

我的问题是:
A) 这是什么? 收集器是否给出了这个 ack?
b) 如果接收到任何传感器数据包、收集器将移至 Tx 并发送 ACK。
因为在分析我附加的图像时 、在工作状态下、下一个传感器数据包之间的时间差为 500 到 600 毫秒 。 这意味着在收集器之间发送 ACK、网络正常。
在我的中 断开图像传感器数据包会在 150ms 内触发。 是真的有问题。 由于它是一个多传感器网络 — 每个传感器都可以随时触发数据包。  
c) 因此、在多传感器网络中、是否存在任何提及的限制或条件 T 传感器报告数据包的触发时间应超过 150ms


请任何人帮助我了解这一点。 由于我们计划在网关(传感器板)上进行大规模生产、因此我们需要对这种多传感器通信进行高度优先级排序。

谢谢。此致、
Muniyappan R.M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Muniyappan:

    A) 是的、它们是 ACK。 收集器会确认每条消息。 由于没有信标、因此这是传感器知道它仍在网络中的唯一方式。 在丢失一定数量的 ACK 后、传感器将开始发送孤立通知。

    b) 和 c) 我不知道限制、我要做一些更多的研究、然后再回到您的身边。 您使用的是哪个 SDK 版本? 您是使用 Linux 主机运行完全嵌入式收集器项目还是协处理器?

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    感谢您的宝贵反馈。


    、我将进行更多研究并返回给您。 您使用的是哪个 SDK 版本? 您是使用 Linux 主机运行完全嵌入式收集器项目还是协处理器

    我正在使用 SDK 版本 7.41.00.17 和完全嵌入式收集器工程。


    注意:
    此问题无法直接重现、因为它取决于在前一个传感器(即 Sensor1)报告数据包的 150ms 内传输 sensor2 报告数据包。 但 Sensor1 和 Sensor2 没有任何常见信号。  

    从您对问题 A 的回答中)

    [报价 userid=“661065" url="“ url="~“~/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1566084/lp-em-cc1314r10-multi-sensor-network---disconnect-problem---sniffer-log/6031946 ]) 是的、这些是 ACK。 收集器会确认每条消息。 由于没有信标、因此这是传感器知道它仍在网络中的唯一方式。 在丢失一定数量的 ACK 后、传感器将开始发送孤立通知。

    >>因此、这意味着收集器将转到 传输模式  (即收集器天线将处于 Tx 模式?)  接收到来自传感器的任何数据包后立即发送 ACK。 我的理解是正确的吗?


    此致、
    Muniyappan R.M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Muniyappan:

    从您的捕获结果来看、数据包似乎是 105 字节(或者这是有效载荷,没有 MAC 和 PHY 标头? )。 在任何情况下、如果数据包为 105 字节、则数据包传输约为 105* 8/5kbps = 168ms。 这意味着在 150ms 的窗口中、第一个数据包的尾与第二个数据包的头重叠。 显然、这还不够、您至少需要 168ms 的间隙、甚至可能 还需要多一点、以便能够传输 ACK。

    如果 105 字节只是有效载荷、则数据包约为 120 字节、这样传输时间为 192ms。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    感谢您的答复。

    您的回答中  

    意味着在 150ms 窗口中、第一个数据包的尾部与第二个数据包的头部重叠。 显然、这还不够、您至少需要 168ms 的间隙、甚至可能 还需要多一点、以便能够传输 ACK。

    实际上、我在网络中使用多传感器、因此无法保持网络中传感器传输的 160ms 延迟(因为一个传感器不知道另一个传感器何时传输数据包)。

    有没有办法解决这个问题呢?

    是否有任何选项可为收集器中连接的每个传感器设置预定义插槽?

    我们的客户要求是将 14 个传感器连接到一个网关、然后将数据传输到网关。 请帮助我们满足我的要求。

    此致、

    Muniyappan R.M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Muniyappan:

    非信标模式使用非时隙 CSMA 算法、当器件希望传输时、会等待一个随机周期;如果通道空闲、则器件会传输、否则会再次回退一个随机时长。 对于 远距离模式、我们应增加退避时间、建议使用以下值:

    CONFIG_MIN_BE = 5(默认值 3)
    CONFIG_MAX_BE = 8(默认值 5)

    您可以在 Sensor 's SysConfig > TI 15.4-Stack > Network > MAC 中进行更改。

    您能尝试一下并检查它是否有助于避免碰撞吗?  
    如果报告间隔符合您的要求、您也可以增加报告间隔。
    通常、大部分通信是否从传感器传输到收集器?
    此致、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    感谢您的答复。 我们将更改此退避间隔、并使用一个收集器和 5 个传感器+一个监听器测试网络。
    我们将向您更新我们的结果。




    通常、大部分通信是从传感器传输到收集器吗?

    >>是的。 实际上 、我不希望传感器向收集器发送轮询数据包、因为除了传感器配置和 OAD 外、收集器不会更频繁地向收集器发送数据。
    在我的当前设置中、我将轮询间隔设置为 20(每个传感器还无需每 20 秒发送一次轮询数据包)。


    0x0001 /0x0002/0x0003/0x004 -> 0xaabb(轮询请求)

    我亦已在这里就投票时间间隔提出质询:  
    关于:LP-EM-CC1314R10:为每个传感器配置不同的轮询和报告间隔。

    我仍然在为我的客户要求设置报告和轮询间隔。

    一个简短的问题:您提到了 NBCN 模式使用的 是未开槽的 CSMA 算法。 这会导致数据包不同步传输,它是否更好地与跳频?. 请提供您的意见。

    此致、
    Muniyappan R.M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muniyappan:

    请告诉我测试过程是怎样的

    我仍在努力为我的客户要求设置报告和轮询间隔。

    “你在担心什么?“

    更适合跳频吗?

    我将仔细检查、但我相信这无助于事、因为传感器仍需要以收集器正在侦听的频率进行传输。

    您也可以尝试以下方法: 如果所有传感器都同时启动、则可以尝试在启动时添加随机休眠功能、以便它们不再位于同一个插槽中。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    我们将 使用更新后的退避间隔测试网络、并将向您更新网络稳定性。 也许我们将运行夜间测试并更新您。
     

    您在这里遇到了什么问题?

    >>我正在为我的最终网络(即以最小数据丢失连接到一个网关的 14 个传感器)选择适当的报告和轮询间隔。 此外、网络中不应出现传感器断开问题(因为断开连接会触发来自客户站点的服务请求)、但某些不可预测的情况除外。

    [引述 userid=“661065" url="“ url="~“~/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1566084/lp-em-cc1314r10-multi-sensor-network---disconnect-problem---sniffer-log/6034085

    您也可以尝试以下方法: 如果所有传感器都同时启动、则可以尝试在启动时添加随机休眠功能、以便它们不再位于同一个插槽中。

    [/报价]

    >>是的,这也是一个很好的方法。 但在我的例子中、传感器可能不是在 Sam 时间配置的。 当我们构建像网关传感器模型这样的产品时、用户可以随时将新传感器连接/配置到网络。

    再次感谢您的持续支持。


    此致、
    Muniyappan R.M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Muniyappan:

    我知道、如果之前的更改提高了网络稳定性、您现在可以尝试使用报告和轮询间隔。  
    您也可以尝试增加未被确认数据包的阈值、在这些数据包中、传感器将成为孤立的数据包。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    我们使用更新后的退避间隔测试了网络。
    5 个传感器 — 1 个收集器和一个额外的嗅探器。 NBCN 模式 — 5kbps PHY。 报告间隔为 10s、轮询间隔为 20 秒
    安装程序运行了 12 小时。 所有传感器均放置在距离收集器 20 英尺的范围内。

    以下是观察结果:

    传感器 在收集器端报告数据包丢失 传感器 Orphan 和重新连接计数  
    S1 1. 2.
    S2. 4. 9.
    S3. 14 11.
    S4. 1. 0
    S5 0 1.

    因此、我认为与之前的场景相比、网络更稳定。




    [引述 userid=“661065" url="“ url="~“~/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1566084/lp-em-cc1314r10-multi-sensor-network---disconnect-problem---sniffer-log/6036797

    您也可以尝试增加未被确认数据包的阈值、在这些数据包中、传感器将成为孤立的数据包。

    [/报价]

    >>当然、我们将查看代码并增加该计数。


    您现在可以尝试使用报告和轮询间隔。  [/报价]

    >>我想增加轮询间隔,但我们需要从收集器(即从网关)配置传感器。 如果我增加轮询间隔、这可能会受到影响。 该传感器配置不会被频繁触发、但会在用户需要时触发。
    >>我计划将轮询间隔从收集器动态更改为特定传感器、但似乎我们无法单独更改一个传感器的轮询间隔。 因此、我正在寻找一些方法。

    现在我们将增加距离。 并测试网络。
     
    我们非常感谢您的支持。 如果您有任何其他建议,请与我们分享。

    此致、
    Muniyappan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Muniyappan:

    不确定跳频低延迟广播模式(跳频低延迟广播模式—SimpleLinkTm CC13XX/CC26XX SDK TI 15.4-Stack 用户指南 7.31.00.00 文档)是否更合适。 下周我将与我的同事讨论。

    也可以看看此示例: CC1352P:如何在 15.4 网络 FH 低延时广播模式中将数据从收集器发送到特定的传感器 — 低于 1GHz 论坛 — 低于 1GHz - TI E2E 支持论坛

    简而言之、收集器发送具有匹配器件地址的心跳广播消息、每个传感器都唤醒、保持在 RX 上、如果地址不匹配、则返回睡眠状态。 像在 NBCN 中执行轮询请求一样、传感器不会进入 TX、因此功耗 很低、除非地址与传感器自身的地址匹配。 因此、您将能够使用特定传感器、根据您的要求更改配置。

    根据我的理解、您希望大约每 10s 从传感器向收集器发送一次 数据、同时让收集器向特定的传感器发送数据、不是很频繁、但在发生这种情况时响应速度很快。

    此致、  

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Daniel 的宝贵见解。 我正在研究这个。 FH 模式。

    此致、
    Muniyappan R.M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muniyappan:

    我刚刚与同事讨论过、并认为 FH 低延时模式是一种很好的方法。 能够针对特定的传感器、并让它们以极低的延迟运行、这会以牺牲功耗为代价。 但是、由于 5kbps PHY 上的数据包的空气时间较长、因此我担心广播时间和停留时间。

    我的问题是、您能否简单地解释一下您的应用是什么、预计涵盖的范围是多大、您的要求低功耗多高、以及您需要多长时间报告传感器(每 10 秒一次?) 能否放宽这个要求、能否将数据速率提高到 5kbps 以上?

    此致、

    Daniel