This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:使用 UART 转 MCU 来接收/TX 射频数据

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7, CC1101, CC1200, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1560249/cc1352p7-using-uart-to-mcu-to-rx-tx-rf-data

器件型号:CC1352P7
主题中讨论的其他器件: CC1101CC1200CC1352P

工具/软件:

您好、

我使用 CC1352P7 设计了 2 个原型模块、我可以使用 SmartRF Studio 7 器件控制面板进行通信。

我现在想推进工程、并连接我的专用 MCU、以便使用其 UART 与这些模块进行通信。 即、我希望保留 CC1352 作为收发器、供 MCU 用于发送和接收 Wi-SUN 数据。  

我使用 CCS 20.2 和 XDS110 使用以下两个 TI 文件刷写我的模块: ns_CoAP_NODE_LP_CC1352P7_1_tirtos7_ticlang 和 ns_br_LP_CC1352P7-1_freertos_ticlang 。

CC1352 是否可以从其 UART 发送和接收? 如果是、请您指导我完成这个过程。

我已经开始使用 TI DRIVERS-UART2 设置、如 MCU 的引脚 12 和 13 所示、但我感觉除此之外还有其他功能。

  

此致、

AliGeda