Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7, CC1101, CC1200, CC1352P
主题中讨论的其他器件: CC1101、 CC1200、 CC1352P
工具/软件:
您好、
我使用 CC1352P7 设计了 2 个原型模块、我可以使用 SmartRF Studio 7 器件控制面板进行通信。
我现在想推进工程、并连接我的专用 MCU、以便使用其 UART 与这些模块进行通信。 即、我希望保留 CC1352 作为收发器、供 MCU 用于发送和接收 Wi-SUN 数据。
我使用 CCS 20.2 和 XDS110 使用以下两个 TI 文件刷写我的模块: ns_CoAP_NODE_LP_CC1352P7_1_tirtos7_ticlang 和 ns_br_LP_CC1352P7-1_freertos_ticlang 。
CC1352 是否可以从其 UART 发送和接收? 如果是、请您指导我完成这个过程。
我已经开始使用 TI DRIVERS-UART2 设置、如 MCU 的引脚 12 和 13 所示、但我感觉除此之外还有其他功能。

此致、
AliGeda