Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE7950EVM工具/软件:
我在 AFE7950EVM 上寻求支持已有近一个月、但遗憾的是、我既没有通过此论坛收到任何回复、也没有收到当地 TI 团队的回复。 这种延误影响了我的项目时间表、我迫切需要援助。
我的要求是按照以下规格配置 AFE7950EVM 以生成高带宽信号:
-
频率范围:
-
3GHz 至 4GHz
-
4GHz 至 5GHz
-
5GHz 至 6GHz
-
6GHz 至 7GHz
-
-
带宽: 1GHz
-
频率阶跃大小: 1MHz
-
要通过配置的内部 NCO GPIO 接口 与 KCU105 FPGA 频率。
通过提供配置详细信息、寄存器设置或参考脚本来立即申请支持、以实现上述设置。 任何示例固件或 FPGA 参考设计也会非常有用。 我创建了一个新线程